29.01.2018 19:20 | |
Beigetreten: 16.05.2016 Letzter Bes: 24.08.2022 Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Hallo Ihr habt mir sehr geholfen besten dank. Wo ich gerade Schwierigkeiten habe ich möchte das Signal überwachen (wird z.B. ein Motor für die Zubringung von Material) eingeschaltet und ändert sich das Gewicht nicht (weil der Vorrat leer ist) sollte der Motor nach ca. 30Sekunden ausgeschaltet werden. Welchen Baustein oder Konstellation benötige ich hierfür ?? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 30.01.2018 07:31:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.01.2018 19:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 32878 Bewertung: (4064)
|
Hier mal ein Vorschlag mit einer Analogwertüberwachung. Die Verriegelungsbedingungen für den Motor musst du selber festlegen, es soll dir nur der Weg aufgezeigt werden. Da ich nicht weiß, wie konstant dein Wägewert steht, kannst du am Baustein einen Toleranzbereich einstellen, um geringe Schwankungen auszugleichen. DateianhangWägewertueberwachung_0BA8.Standard.zip (50 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 29.01.2018 19:55:05Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 29.01.2018 20:00:12 |
|
Folgen Sie uns auf