22.02.2018 16:15 | |
Beigetreten: 17.03.2017 Letzter Bes: 27.03.2020 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo AutoGen es heißt nach langem probieren hat die Inbetriebnahme geklappt. Ich denke das ich mit der S7 1500 ein ähnliches Problem habe. Der Ausgang wird einfach nicht geschaltet, aber im FB werden die Daten soweit verarbeitet. Wäre es möglich die eine funktionierende Beschaltung als Beispiel online zu stellen? Ich benutze V14 SP1 Up 4, die Bibliothek 2.3 und den Firmwarestand 1.3 MFG Karjag ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: karjag am: 22.02.2018 16:15:49Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 26.02.2018 13:27:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
26.02.2018 08:57 | |
Beigetreten: 17.03.2017 Letzter Bes: 27.03.2020 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Systemkonstanten |
Folgen Sie uns auf