27.02.2018 23:37 | |
Beigetreten: 22.08.2016 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
Wie kann ich per MODBUS auf die Logo darauf zugreifen? Zuvor wurde das Logo! V8 (FW 1.82.01 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Logo-Einstellungen: IP-Adresse ist 192.168.1.202, Port 502 Ein ping von dem Windows-Rechner zur Logo geht problemlos. Ich teste mit einem Ananas MODBUS TCP/IP Client (http://www.tuomio.fi/ananas) und einem Schneider Electric MODBUS Tester (https://www.schneider-electric.com/en/faqs/FA180037) Beide Tools können keine Verbindung zur Logo aufbauen. Leseoperationen (z.B. FC03 auf Registeradresse 513) schlagen fehl. Hier meine Fragen: 1. Wie ist die MODBUS UID (Unit ID) bzw. Slave-ID des Logo? 2. Muss ich am Logo irgendetwas einstellen, damit MODBUS möglich wird? Aktuell habe ich nur die IP-Adresse eingestellt, sonst nichts? 3. Wie muss die Betriebsart des Logo sein? Muss ein Programm auf der Logo gestartet sein? 4. Ich habe zwar die Software Logo!Soft Comfort 8.2, aber braucht man die für eine einfache MODBUS-Kommunikation oder zum Setup dafür? Ich sage - kurz vor Verzweiflung - schonmal Danke für irgendwelche Hinweise! |
Zuletzt bearbeitet von: Ondics am: 27.02.2018 23:38:18Zuletzt bearbeitet von: Ondics am: 27.02.2018 23:39:11 |
|
28.02.2018 06:05 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ich hatte hier vor wenigen Tagen ein Beispiel für eine Statusanzeige eingestellt, mit Logo-Programm und einen eigenen Client. Daraus könnte man zumindest erkennen, was man an der Logo alles einstellen muss. M.f.G. Scorp |
28.02.2018 08:49 | |
Beigetreten: 22.08.2016 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 23 Bewertung: (2) |
Danke, hab es gleich ausprobiert und wieder eine Enttäuschung erlebt: geht nicht. Details stehen hier. Bitte nochmals reinschauen. Merci |
Folgen Sie uns auf