12.03.2018 09:07 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, NEIN, die S7-1200 hat keinen integrierten UPC-UA Server. Grüße H0556 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.03.2018 07:15 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 627 Bewertung: (45) |
Wenn du einen PC hast kannst den OPC UA Server von IBH softtec nehmen. Gruß |
19.03.2020 13:20 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 29.10.2021 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Mit der neuen Version v16 von TIA und der Firmware v4.4 sollte es auch mit der S7-1200 OPC-UA Funktion geben. Hierfür ist eine Lizenc nötig: 6ES7823-0BA00-2BA0 Ich selbst habe es aber noch nicht ausprobiert, da noch keine v16 drauf. |
Folgen Sie uns auf