06.02.2018 12:39 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 629 Bewertung: (45) |
Im Handbuch habe ich darüber nichts gelesen. |
14.03.2018 09:29 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 13753 Bewertung: (1735)
|
Hallo zusammen evtl nochmal ein paar allgemeine Infos dazu. Die Controls im TIA Portal ab V14 im HMI Bereich für Schrittkennendiagnose oder Graph übersicht, oder PLC Code viewer sind Bestandteile der Option ProDiag. Das hat nichts mit den Optionen ProAgent und PDIAG aus der Classic Welt zu tun. Es ist eine neue Option nur für S71500er PLCs ab Firmware V2.X und ab TIA Portal V14 und HMI Anwendungen der aktuellen Reihen.(kann komplett simuliert werden in PLC Sim und Panel simulation) Es gibt zwar Schnittmengen zwischen den Funktionalitäten der alten Optionen und ProDiag es ist aber nicht möglich Projekte und funktionalitäten aus Classic und TIA zu "mischen". Allgemeine Infos dazu auch unter: Maschinen- und Anlagendiagnose mit ProDiag
Ich hoffe jetzt ists klarer Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf