13.03.2018 15:42 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 28.08.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, das Zustimm-Bit (= ENABLE) für die Boxen gibt dir eigentlich der Baustein "F_FB_KTP_RNG". Anbei ein Auszug aus einem Projekt von mir. In den NW 2..4 ermittle ich zusätzlich noch die Box-ID. Hoffe das hilft dir. Mfg DateianhangKTP700F_Box_ID.pdf (274 Downloads) |
14.03.2018 10:04 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 13733 Bewertung: (1730)
|
Hallo KAlex90 Hier einige Infos: Wie können Sie über das Steuerungsprogramm auswerten, ob das KTP Mobile Panel an der Anschlussbox angeschlossen ist? Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf