20.03.2018 10:48 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Nur mal so als Tipp, wenn es nur um die Anzeige geht, also keine Änderung von der Visualisierung erforderlich ist, dann kann man sich die Ziffern auch leicht durch Umsortieren über Netzwerk-Ein-/ausgänge extrahieren, siehe Beispiel im Anhang. Bei vielen Zeiten werden allerdings irgendwann die Netzwerk-Ein-/ausgänge aufgebraucht sein. M.f.G. Scorp DateianhangBCD-Dezimal.zip (57 Downloads) |
Folgen Sie uns auf