31.03.2018 10:10 | |
Beigetreten: 26.03.2018 Letzter Bes: 22.04.2018 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ja, das habe ich versucht, nur bin ich mir so mit den Einstellwerten (Messbereich des PI-Reglers nicht sicher) Muss ich hier den Messbereich des PT100-Messumformers (0-50°C) eingeben? Oder ist das als der maximale Temperaturbereich zu sehen (somiti 20° Raumtemperatur und 30° als max mögliche Wärmetauscher-Temperatur?) Das Programm habe ich mal als Anhang eingefügt. Viele Grüße und Danke schon mal, Helmut Dateianhang20180331_Aqua-Steuerung.zip (49 Downloads) |
31.03.2018 10:25 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Bei den Analogverstärkern hast du alles richtig eingestellt, aber beim PI nicht! Dort mußt du die Sensoreinstellung genau so machen! Dazu dann B003 und AM3 löschen und den AI3 direkt auf den PI-Reglereingang legen! Die Regelrichtung hast du auf abwärts stehen, dort mußt du auf aufwärts stellen, da du ja heizen und nicht kühlen willst! Sollte dann so aussehen! Dateianhang20180331_Aqua-Steuerung 2.zip (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 31.03.2018 10:27:34 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf