20.04.2018 15:01 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (328) |
Hallo, ich kenne RDREC und WRREC vom Parameterzugriff bei Umrichtern. Mit WRRWC sendest Du einen Datensatz an eine Baugruppe. Wie der aufgebaut sein muss, muss in der Dokumentation der Baugruppe stehen. Der WRREC signalisiert nur, ob der Datensatz korrekt übertragen wurde. Ob die Baugruppe was mit dem Inhalt des Datensatzes anfangen konnte ist aber (zumindest beim SINAMICS) nicht sicher gestellt. Mit RDREC liest Du einen Datensatz von der Baugruppe. Ich kenne die Baugruppe nicht, aber wenn Du nicht gerade der Baugruppe erst sagen musst, was Du auslesen willst, dann bin ich mir sicher, dass Du nur RDREC, und nicht auch WRREC, brauchst um Infos auszulesen. Was ich im Handbuch (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109755644) in den Kapiteln 9 (Parameterdatensätze) und 10 (HART Betriebsdatensätze) gesehen habe, sah mir sehr nach den von Dir gesuchten Informationen aus. |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 20.04.2018 15:02:29 |
|
Folgen Sie uns auf