20.05.2018 18:17 | |
Beiträge: 232 Bewertung: (2) |
Hallo ixo65, und mal wieder absolut richtige von dir, ich habe das Wischerrelais mal hoch gesetzt, also die Zeit, zum testen und da war es dann offensichtlich, aber der Entwurf ist ja jetzt hinfällig, der letzte von dir ist jetzt der den ich entsprechend angepasst habe und mit dem werde ich die nächsten Tage arbeiten und beobachten was wird, aber ich bin da recht zuversichtlich das das jetzt läuft. Die Stellschraube vom Regner habe ich befestigt damit die sich nicht wieder bei jedem Klacken vom Regner verstellt und dann kommt die Tage der neue Testlauf, hoffentlich ohne Überraschungen. Besten Dank noch mal für Alles. Gruß Alex DateianhangProjekt.zip (51 Downloads) |
22.05.2018 09:41 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 8026 Bewertung: (163) |
Neue Frage von AlBoKa wurde in ein separates Thema mit dem Titel Meldetext-Fenster zuckt komisch gesplittet. Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.05.2018 09:43:12Titel korrigiert. My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf