06.06.2018 10:10 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (3) |
Hallo Miteinander Ich suche nach Hilfe zu transmittals. Wo finde ich unterlagen zu diesem Thema mit denen ich mich einarbeiten kann. Ich habe folgene Anleitung im Internet gefunden: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109475935 Doch wenn ich dieser folge klappt es nicht. Wenn ich unter Transmittal erstellen der Anleitung folge passiert beim Ordner erstellen nichts und beim Transmittal erstellen kommt immer die meldung "Pflichtangaben fehlen". Die Anleitung zur Vorbereitung ist befolgt worden. Ist diese Anleitung aktuell? Gibt es weitere Anleitungen/Unterlagen zu Transmittals? |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07.06.2018 06:54:40Link optimiert. |
|
06.06.2018 10:47 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 456 Bewertung: (86)
|
Hallo User 1, Schön Sie hier zu treffen. --> Vorschlag 1 wäre die 10.2.3er-Version von COMOS zu installieren, darin die Hilfe aufzumachen, nachTransmittalszu suchen, dann die Anleitungen zu befolgen. --> Vorschlag 2 wäre das COMOS 10.2.3er-Dokupackrunterzuladen, darin nach den genannten Stichwort zu suchen um sich einen Überblick zu verschaffen; hier der Link. --> Sollte es notwendig werden, weil die Software sich nicht direkt so verhält wie erwartet, wäre eine Supportanfrage anzulegen. Dabei sollte man die genaue COMOS-Version welche betroffen ist nennen/bestätigen, die genaue Schritte (gerne mit Bildschirmfotos und/oder Video) auflisten welche gemacht worden sind, gerne eine Log-Datei des Anliegen... damit es gleich und mit möglichst keine Rückfragen untersucht werden kann. Es sollte reproduzierbar sein, am besten. --> Hier die FAQs zu der genannte Themen. --> Eventuell wäre eine Schulung interessant:hier könnte man (Stichwort "Trainings", auf der Überblick-Seite für COMOS) fragen ob eins demnächst gibt. --> Möchte man die Aufgabe "outsourcen"/delegieren, wäre hier der richtigen Link wo man danach fragen kann. --> Ob das eventuell ein wenig hilft ? Alles Gute, SuperPippo |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf