13.06.2018 16:13 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.11.2023 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Der Luftdruck im Rohr bleibt nicht konstant. Demzufolge müsste eine Luftmembrane-Pumpe hier gegensteuern. |
14.06.2018 23:15 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.11.2023 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Bleibt es wohl bei einer Pegelsonde? |
15.06.2020 17:43 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.11.2023 Beiträge: 125 Bewertung: (0) |
Hallo, wie könte ein einfaches Programm für eine Pegelsonde zur Erfassung des Füllstandes aussehen? Ich habe bisher einen analogen Schwellwertschalter genutzt. Leider ist mir aufgefallen, dass der Stand bei leer und bei voll nicht stimmt. Die Pegelsonde arbeitet nach dem Prinzip 2-Draht und 4-20mA. Angeschlossen ist sie nach den Vorgaben von Siemens (Rot an +24V und schwarz an den analogen +-Eingang. Vom - analogen Eingang auf - angeschlossen, wie der - Pfad der Logo selbst) Es handelt sich um die Sonde TDS-61-200-P6. https://www.tecson.de/files/tecson/pdf-docs/pegelsonde%20tds-61xx.pdf Nach dem Schema auf dem Datenblatt muss die Sonde anders angeschlossen werden, dann aber wäre das AM2Modul in Reihe geschaltet. Kann das sein? |
Zuletzt bearbeitet von: AESURFER am: 06/15/2020 17:43:23 |
|
20.06.2020 20:42 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo AESURFER, ich möchte dir noch folgende Sensoren vorstellen: https://www.votronic.de/index.php/de/produkte/fuellstands-messtechnik/tankgeber Nach der Messung der Füllhöhe steht dann ja noch die Aufgabe an, das (noch vorhandene) Füllvolumen anzugeben. Gibt es dazu Daten/Angaben des Herstellers? Für zylindrische Tanks (stehend und liegend) einschl. Kugeltanks werde ich demnächst hier mal eine Berechnungsgrundlage einschließlich der Berücksichtigung realer Behälterböden veröffentlichen. Für den hier angegebenen torusförmigen Tank müsste man ansonsten eine spezielle Berechnung auf Basis der realen Geometrie erstellen.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.10.2020 15:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32843 Bewertung: (4061)
|
Bist du der Verkäufer dieses Teils in der Bucht? |
Folgen Sie uns auf