16.06.2018 14:58 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 25.11.2023 Beiträge: 76 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, wie schliesse ich am besten diesen Ultraschallsensor an eine LOGO8! 12/24RCE?https://www.microsonic.de/DWD/_111327/pdf/1031/microsonic_mic+25_D_TC.pdf. Ziel ist die Füllstandsmessung einer Regenwasser-Zisterne mit Höhe zwischen 30cm und 1,80m. Analog oder digital (PNP, NPN oder analog 0...10V)? Der Sensor kann 'alles'. Falls Eure Empfehlung analog 0...10V und Anschluß an einen analogen Eingang, benötige ich dann im 24V Betrieb auch den Vorwiderstand 6,6kOhm und Poti 5kOhm? Merci, Koethologe
Dateianhangmicrosonic_mic+25_D_TC.pdf (80 Downloads) |
16.06.2018 18:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 32980 Bewertung: (4076)
|
Was soll der Schaltausgang denn deiner Meinung nach machen? Den Füllstand ausgeben? |
Folgen Sie uns auf