19.06.2018 10:55 | |
Beigetreten: 15.08.2011 Letzter Bes: 27.07.2022 Beiträge: 143 Bewertung: (12) |
Hallo, ich meine es geht nur mit Export / Import... d.h. Baustein exportieren, (z. B. XML -) Datei ändern und importieren... Anwendungsbeispiel: TIA Portal Openness: Generierung einer modularen Maschine ..., https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109739678 Im Beitrag sind Bausteine bereits als XML vorhanden und werden je nach Konfiguration geändert und importiert... (Datei Openness.cs, ModifyMain(...), GenerateBlock(...)) Viel Erfolg... |
05.04.2019 11:30 | |
Beigetreten: 20.03.2017 Letzter Bes: 09.01.2024 Beiträge: 151 Bewertung: (6) |
Der Siemens-Support verwies mich darauf, dass man nun seit Openness V15.1 auch SCL-Kode via XML importieren kann. https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109477163?c=110015287819&lc=de-DE Ich habe das mal kurz überflogen. Leider geht Siemens bei SCL den gleichen Weg wie bei GRAPH7. Alles wird in XML-Elemente zerlegt. Einfaches Beispiel siehe Bild. Meine Meinung: Hier schießt man mit Kanonen auf Spatzen. Ich werde vorerst bei Quellen bleiben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf