22.06.2018 14:10 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, [snip] Und zwar habe ich mich für das Ausgangssignal 4-20mA entschieden, da das Logo Basisgerät ja bekanntlich keinen 4-20mA Eingang hat, habe ich mir einen Umsetzer besorgt, dieser macht aus 4-20mA 0-10V. Dazu habe ich eine Frage und zwar habe ich rum probiert sowie die laut Anleitung von der Logo den Wert Gain und den Wert Offset berechnet, leider funktioniert dieses aber nicht wenn ich die Werte eintrage. Auch die Kommastellen nach dem Vollen Wert fehlen grob gesagt die Anzeige ist zu grob eingestellt, kann man diese feiner justieren? Ich dachte an Abständen zwischen 1 und 3 Liter. Ebenfalls ist ein Drucksensor vorhanden der von 0-10V ausgibt bei 0-30 bar. In Meldetexten sollen der aktuelle Durchfluss in Liter/Minute angezeigt werden und der aktuelle Druck. Ebenfalls soll nach ablauf der Zeit von 30 Minuten die Durchflossene Menge Wasser angezeigt werden bei dem Mittelwert des Drucks. Dieses soll auch angezeigt werden, auch wenn noch Wasser durch den Durchflussmesser fließt, ohne den Wert zu addieren. Die Werte: Promag50 Wasserzähler: 0-3600 Liter/Minute (4-20mA auf 0-10V an der Logo) Drucksensor: 0-30 Bar bei 0-10V an der Logo Vielleicht weiß einer ja einen Rat oder eine Musterschaltung in der Logo. Vielen Dank schon einmal im voraus für eure Hilfe. Mit freundlichen Grüßen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: mrbgang am: 22.06.2018 14:13:50Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 25.06.2018 10:06:45Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
22.06.2018 22:58 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Wie ich bereits im ersten Beitrag schrieb, bei 3000 l/min = 50 l/s entspricht 50 Hz bei 1 l Auflösung oder 500 Hz bei 0,1 l Auflösung. Die Logo mit schnellen Zählereingängen schafft bis zu 5kHz. Welche Logo 8 hast du denn genau, Bestellnummer 6ED1 … ? Du hast bereits ein Programm, das nur nicht richtig skaliert ? Dann setze das als ZIP-Datei in den Anhang, damit man nachvollziehen kann, warum was nicht funktioniert. Pauschalangaben sind immer etwas schwierig. Im Übrigen hättest du dir den womöglich teuren Umsetzer und das Analogmodul sparen können. Das geht auch mit einem 500 Ohm-Widerstand, der aus 4-20mA 2-10V macht und dann am Basismodul angeschlossen werden kann, wenn dieses analoge Eingänge hat. M.f.G. Scorp P.S. Im Anhang ist noch ein Testprogramm für deine Sensoren. Normalerweise braucht man an der Skalierung nichts ausrechnen, einfach den Sensortyp (0-10V) wählen und den Minimal- und Maximalwert eingeben, dann berechnet Logosoft Gain und Offset selber. Wenn man eine Kommastelle haben möchte, muss man die Minimal- und Maximalwerte entsprechend mit 10, 100, 1000 multiplizieren, z.B. beim Druck von 0 bis 300 für 0,0 bis 30,0 bar. DateianhangSensortest1.zip (56 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 22.06.2018 23:23:23 |
|
Folgen Sie uns auf