26.06.2018 11:02 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 14.03.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, die Hardware-ID reicht. In der HW-Konfiguration muss nichts geändert werden. Mfg |
26.06.2018 12:14 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 5820 Bewertung: (787)
|
Ergänzung: Man könnte auch gleich statt Telegramm 1 ein anderes Telegramm verwenden, in dem die Werte bereits integriert sind (z.B. 352). Auch dieses lässt sich dann noch anpassen, wenn man das telegramm auf "Freie BiCo Verschaltung" ändert. So kann man Parameter auswählen, die übertragen werden sollen. Bei Verwendung eines anderen Telegramms wäre es dann aber nicht mehr mit SINA_SPEED bedienbar. Es gibt aber vorgefertigte UDTs für verschiedene Telegramme, die man dann per Systemfunktion "SET_IO" und "GET_IO" schreiben und lesen kann. Hier ein Link zum Download der Telegramm UDTs: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/82841762 |
With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
06.12.2023 13:15 | |
Beigetreten: 26.09.2022 Letzter Bes: 30.01.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Also du musst dir das STW_1 eigentlich nicht zusammenbasteln, das könnte der SINA_SPEED_TLG20 für dich machen, der genau für das Telegramm 20 gemacht ist. Die Bibliothek gibts hier:
[snip}
Dateianhang109747655_LSINAExt_DOC_v101_de.pdf (50 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/06/2023 13:18:50Textformatierung und Link optimiert, PDF-Datei von Link angehängt. Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/06/2023 13:19:07 |
|
Folgen Sie uns auf