26.06.2018 23:47 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 25.11.2023 Beiträge: 76 Bewertung: (0) |
Ich habe einen ähnlichen Sensor, der allerdings 45 Impulse/l sendet: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/150189-da-01-ml-DFM_MESSING_ANSCHLUSS_R_1_de_en.pdf Da die Logik der Programmierung der "Zähler XX.lsc" in diesem Thread von unten nach oben aufbaut (kleinster Wert: 3 Impulse/ml), stosse ich in meinem Fall (45 Impulse/l) auf Rundungsprobleme. In meiner Anwendung: Bewässerungssystem mit 3.400l Zisterne und Nachspeisung mit Trinkwasser mit je einem Durchlaufsensor, jeweils für Zisternenwasser- und Trinkwassernutzung reicht eine Nachkommastelle vollkommen aus (= 100ml Genauigkeit). Gefragt ist eine parallele Zählerauswertung für die 100er ml mit "4,5" Impulsen und exakter Liter-Auswertung mit 45 Impulsen, die am Ende in eine XX.X Literzahl resultiert. Ist das machbar? Hat jemand eine Idee, wie sich das umsetzen lässt (z-B. auf Basis einer modifizierten Zähler XX.lsc - Version? Merci, K.
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 27.06.2018 06:32:11Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.06.2018 04:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076)
|
Du meinst wahrscheinlich, dass dir eine Anzeige mit einer Nachkommastelle ausreicht. Das hat aber nichts mit der Genauigkeit zu tun oder Auflösung zu tun. Die Auflösung ist in deinem Fall 22,2 ml pro Impuls (1 l/45 Impulse). Die 22,2 ist eine Zahl mit Periode. Bei 5 Impulsen ergeben sich 111,1 ml. Schau dir mal das Programm im Anhang an, ob es deinen Wünschen entspricht bzw. ob es für deinen Zweck ausreichend ist. DateianhangZähler_22,222_ml_je_Impuls.zip (70 Downloads) |
27.06.2018 11:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076)
|
Das Ganze sehe dann so aus.
DateianhangEinfacher_Literzähler.zip (68 Downloads) |
28.06.2018 06:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 32992 Bewertung: (4076)
|
Hier mal ein Vorschlag, wie man eine Zählung größer 999.999 realisieren könnte. Wenn du in der Simulation testest, kannst du auch gleich ausprobieren, wie du einen Zählerstand nach einer Programmänderung wieder herstellen kannst. Wenn der Zählerstand in einem Meldetext angezeigt wird, kannst du diesen auch über das Display wieder eingeben. DateianhangZähler über 999.999 hinaus.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf