27.06.2018 15:51 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 25.11.2023 Beiträge: 76 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich bin nach wie vor erstaunt, dass es offenbar keinen Hersteller von Bewässerungssystemen gibt, der auch eine Zisternenlösung liefert, wie zumindest ich sie mir wünsche. Auch eine IOT-Lösung war nicht in Sicht, als ich beschloß LOGO! - Kunde zu werden....
https://www.conrad.de/de/durchfluss-sensor-1-st-150189-bio-tech-ek-betriebsspannung-bereich-45-24-vdc-messbereich-08-80-lmin-l-150189.html Das Hunter Bewässerungssystem verfügt über einen eigenen “Hunter” 24V AC(?) Durchfluss-Sensor zur Leckage-Überwachung aller 6+ Kreise. Skizze des Gesamtsystems ist beigefügt. Bei Zisternen-Leerlauf wird über ein Magnetventil (MV1) Trinkwasser aus dem Haus nachgefüllt, das über ein Magnetventil (24V DC) gesteuert wird. Die Trinkwassermenge wird dabei über den Durchlaufsensor (DF2) in LOGO! ausgewertet. Das Bewässerungssystem mit mindestens 6 eigenen Magnetventilen (24V AC) und eigenem Durchflusssensor ist ein 'geschlossenes System'. Brücke(n) zur LOGO! Steuerung bestehen nur durch ein (virtuelles) Haupt-Ventil, das jedes Mal geöffnet wird, wenn irgendein Bewässerungskreis aktiviert wird. Dafür hat der Hersteller ein 24V AC Master-Magnetventil vorgesehen, das ich jedoch über ein Relais (24V AC) nutze, um die Pumpe (220V) zu aktivieren. Damit ist sichergestellt, dass die Pumpe nicht Tag und Nacht ‘nachpumpt’ - nur um einen Ruhedruck zu halten. Dieses Relais könnte theoretisch / hoffentlich auch in LOGO! 'mitgelesen' werden, wenn dafür ein Eingang (I8) AC-Spannung akzeptiert (laut LOGO! Spex soll das möglich sein. Wirklich???) Über ein weiteres Master/Slave - Relais kann die Pumpenaktivität in LOGO! (durch +24V am Eingang I1) nachvollzogen werden. Die Pumpe hat einen eigenen Trockenlaufschutz (integriert im Fussbereich). Sie schaltet sich selbst ab, wenn ein kritischer Füllstand unterschritten wird. Das vorhandene LOGO! - Modell: 12/24RCE, 6ED1052-1MD00-0BA8 Aufgaben des LOGO! Schaltprogramms: Die “Pflicht”: a) Anzeigen des Zisternenfüllstands und der Durchflussmengen beider Sensoren DF1&2 (ggf. warnen, wenn Füllstand sich dem roten Bereich nähert) b) Leerstand der Zisterne feststellen und Nachfüllen mit Trinkwasser freigeben. Möglichkeiten der Leerstandsfestellung: - Auswertung des Hall-Sensors (Erreichen eines Abstands von X, z.B. 1500mm) - Vergleich 24V AC Relais Ausgang (das “Hauptventil” bei Aktivierung eines beliebigen Bewässerungskreises) mit Pumpenaktivität (Master/Slave Relais) -> Geht die Pumpe nicht innerhalb von wenigen Sekunden an, obwohl sie (lt. Bewässerungssystem) soll? Das heisst Vergleich I7 mit I8. Das wäre eine sehr sichere Methode - Alternativ (falls Auslesen des 24V AC Relais durch LOGO! nicht möglich): Einstellen eines 24 oder mehr Stunden-Zeitfensters unnerhalb dessen die Pumpe mindestens X Minuten oder Ymal angegangen sein sollte. Ist das nicht der Fall, dann ist offensichtlich der Trockenlaufschutz der Pumpe aktiv. Die “Kür” (nice to have): c) Monitoring der Füllstandsveränderung: +/- Veränderung in mm seit XX Uhr morgens (z.B. 5h) - jederzeit einsehbar mit täglichem Reset um XX Uhr morgens (als parallele Anzeige des aktuellen Füllstands) d) Monitoring der Durchflussmengen beider Sensoren (DF1 & 2) pro Tag in Litern seit XX Uhr morgens (z.B. 5h) wie c) e) Monitoring der Pumpenaktivität (Aktivitätsdauer und Häufigkeit des Einschaltens) pro Tag und fortlaufend bis zum Reset (Tag 0 bis jetzt) f) Remote-Reset des Tageszählers DF1 (Zisterne) über LOGO! App g) Gesamtzähler, batterie- besser Speicherkarten-gepuffert für DF2 (Trinkwasser-Durchlauf) Dateianhang2018 06 27 BewässerungMasterPlan.pdf (74 Downloads) |
27.06.2018 18:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33803 Bewertung: (4200)
|
Nein. Die 12/24 ist für reinen Gleichspannungsbetrieb ausgelegt. |
Folgen Sie uns auf