02.07.2018 21:03 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo,ich bin selbst grade etwas am kämpfen mit TIA und einer VPN-Verbindung. Ich habe das Problem, dass die VPN Adresse eine völlig andere ist, als die Projektierete (S7-1500 im VPN 10.8.6.22 / S7-1500 Projektiert auf 192.168.105.1). Der Tipp von ChristophD hilft mir auch nicht wirklich weiter.. im erweitertem Laden kann ich nur zwischen PN/IE und Teleservice wählen. Muss ich hier noch irgendwas projektieren?? Master Online bietet die besten Auswahl- und Rabattpreise für verschreibungspflichtige und rezeptfreie Medikamente. Alles, was Sie von der größten Online-Apotheke erwarten würden https://apothekenmaster.de ! |
Zuletzt bearbeitet von: Giotto12 am: 02/20/2020 15:32:29Zuletzt bearbeitet von: Giotto12 am: 02/20/2020 15:36:37Zuletzt bearbeitet von: Giotto12 am: 02/20/2020 15:37:22 |
|
03.07.2018 13:43 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo, um eine andere IP als die projektierte zu erreichen, schau doch mal in diesen FAQ https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109754922 |
Folgen Sie uns auf