12.07.2018 13:02 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo Caod, Stimmt genau so, aber gibt es einen fertiges FB für diese Dosierung ? |
13.07.2018 13:03 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo, Direkt auf den FU mit einen 4-20 mA Nochmals Vielen Dank Gruss |
14.07.2018 17:01 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 05.05.2024 Beiträge: 1965 Bewertung: (272) |
Hallo pgiolai, ich habe Dir eine Beschreibung einer Vorgehensweise angehängt. So wie dort beschrieben wäre meine Vorgehensweise. Kurz gesagt ist es keine dauerhafte Regelung der Dosiermenge, aber eine Gesamtdosierung. Ich hoffe dies hilft Dir weiter und bin auf Dein Feedback gespannt. Grüße DateianhangVorschlag für Dosierregelung.pdf (183 Downloads) |
16.07.2018 11:08 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
yes cool, super, grosse Klasse, vielen Dank. mit diese habe ich einen gute Basis. Danke |
Folgen Sie uns auf