19.07.2018 21:29 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Bei 'nem Brunnen? |
23.07.2018 12:02 | |
Beigetreten: 13.07.2018 Letzter Bes: 20.02.2022 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe mich jetzt schon einige Tage mit meiner Steuerung auseinandergesetzt aber bin trotzdem noch nicht ganz zufrieden. Von der Funktion her habe ich mir das ungefähr so vorgestellt, was ich aber einfach nicht hinbekomme ist das die Pumpen bei ansprechen des Strömungswächters (Durchflusswächter) alle einmal durchprobiert werden. Und auch eine Weiterschaltung auf eine der beiden anderen Pumpen, (falls beim Bohrbrunnen Neu das Niveau zu niedrig ist) ist mir auch nicht gelungen. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? MFG DateianhangNeue Brunnensteuerung.zip (69 Downloads) |
Folgen Sie uns auf