23.07.2018 11:55 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich bin neu im Thema Scripte und brauche da ein wenig Input. Istzustand sieht so aus, dass Rezeptdaten in eine csv Datei exportiert werden und dafür existiert ein C-Script und es funktioniert auch so Daten werden unter C:\\WinCC_recipe mit Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit .CSV abgelegt. Doch ich soll das Script modifizieren um einen Beliebigen Pfad auswählen zu können um bspw. einen externen Datenträger auswählen zu können. Alles was ich bisher gefunden oder herausgefunden habe ist, dass die Abarbeitung des Exports mittels UAHArchive, uaArchiveopen/export und und und nur im C-Script funktionieren und solche Geschichten wie BrowseForFolder nur in VBS. Kann man beides mit anderen Befehlen zusammenbringen? Kann man in dem C-Script, welches die Archivierung bearbeitet ein VBS-Script aufrufen, dass mir als Rückgabe den ausgewählten Pfad (pszDestination) liefert? Möglichkeiten über Möglichkeiten. Das Ursprungs-Script habe ich mal angehängt vielleicht kann man an dem Besipiel direkt eine Idee in die Entsprechende Zeile zufügen. Vielleicht gibt es ja aber auch GANZ andere Scripte oder Funktionen oder oder die Ihr empfehlen könntet. Vielen Dank im Voraus. Gruß Claas Mertens DateianhangExport_Data.txt (79 Downloads) |
27.07.2018 15:16 | |
Beigetreten: 31.07.2017 Letzter Bes: 01.02.2024 Beiträge: 40 Bewertung: (1) |
Hi, im Anhang ein c-script das einen Pfad, der im Windows Browser Window selektiert wurde in eine interne string Variable schreibt. Diesen string dann in der Export Anwendung als Pfad-Variable definieren. Gruss Chris Dateianhangdialogopen.zip (72 Downloads) |
Folgen Sie uns auf