31.07.2018 16:33 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Ich möchte ebenfalls ein Wassertank visualisieren mit einem AM2 Modul Logo 8. 4-20mA Mein Tank hat von 0 bis 8500L Wasser wie muss ich das Modul Analogverstärker einstellen oder was für eine Schaltung? Dratbruch muss ich nicht überwachen. Vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01.08.2018 06:28:39Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.07.2018 16:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200)
|
Hier mal ein Vorschlag. Ohne nähere Angaben zum Sensor kann man nur ein grobes Gerüst erstellen. Ich schalte bei so krummen Werten (0-8500 bei 4-20mA) gerne 2 Verstärker hintereinander. Der Erste B001) normiert die 4-20mA auf 0-1000 Einheiten, der Zweite die 0-1000 Einheiten in 0-8500 l. DateianhangSkalierung_Sensor_4-20mA_0BA8.Standard.zip (86 Downloads) |
Folgen Sie uns auf