02.08.2018 08:03 | |
Beigetreten: 07.06.2016 Letzter Bes: 16.11.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo, Können Sie mir bitte sagen wie kann man die Werte aus dem PAC2200 in OPC Server lesen. Ich will zum Beispiel die wert für Strom Lesen, was für Nummer sollte ich schreiben. Unsere OPC ist Modbus geeignet. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 8/2/2018 1:23:51 PMNew subject after splitting |
|
02.08.2018 14:26 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322) |
Hallo, Die Modbusadressliste befindet sich im PAC2200 Handbuch im Anhang. Gruß, |
03.08.2018 08:45 | |
Beigetreten: 07.06.2016 Letzter Bes: 16.11.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Wenn ich die Register tausche dann kommen die werte im minus bereich, aber trotzdem nicht passend. |
03.08.2018 11:28 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (322) |
Offset 17 ist Strom L3. |
Folgen Sie uns auf