30.08.2018 11:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Im Anhang eine mögliche Lösung. Da du nicht geschrieben hast, welche LOGO! du einsetzt, habe ich die Hardware auf eine 0BA8.Standard eingestellt. Über das Display kannst du die Zeiten der 3 Timer ändern. Dateianhang3_Ausgaenge_wechselnd_ueber_Zeit_(0BA8.Standard).zip (93 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.08.2018 15:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Ja, das ist auch möglich. Das du nicht im Besitz der Software bist, hast du nicht geschrieben. Aber um das Programm auf die SD-Karte zu bekommen, muss es in einen speziellem Format (als sogenannte Binärdatenauszugsdatei, Endung.bin) und nur dem zulässigem Namen (LOGO_U_P) abgespeichert werden, also als LOGO_U_P.bin. Diese Datei muss im Rootverzeichnis der SD-Karte liegen. Die SD Karte muss mit FAT32 vollformatiert sein (kein schnelles Formatieren) und darf nicht größer als 32 GB sein. Ich habe dir die Datei jetzt mal in dem Format mit der richtigen Hardwareeinstellung abgespeichert und hänge sie an diesen Beitrag an. Übertrage sie auf die SD-Karte und probiere dein Glück. DateianhangLOGO_U_P.zip (76 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.08.2018 08:38 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich danke dir es hat super geklappt. Vielen dank nochmal. Grüsse Thomas |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf