04.10.2018 08:44 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Moin, wenn du die PN Schnittstelle der CPU nutzen willst, wird das m.W. nix mit ISO TCP, weil das von der CPU nicht mehr unterstützt wird. M.W. musst du auch dein Anwenderprogramm anpassen und mit T-Bausteinen arbeiten, wenn du die PN Schnittstelle für TCP verwenden willst, weil das dann nicht mehr über eine Verbindung in NET-Pro projektiert wird. Kannst du denn den CP343-1, nicht einfach weiter verwenden? Gruß Eleu Edit: Ich muss meine Aussage korrigieren. Anscheinend geht ISO on TCP doch irgendwie mit der PN Schnittstelle: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109011420/38391414283 Da würde ich aber an deiner Stelle noch Mal auf eine verbindliche Aussage eines Experten warten |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 04.10.2018 09:02:35 |
|
Folgen Sie uns auf