05.10.2018 10:01 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich suche dringend die GSD Datei einer CP343-1 und finde die nicht Der genau Typ ist 6AG1 343-1CX10-2XE0 P.S.: Diese HW Updates habe ich schon instaliert http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23183356 Danke, KobRiZo |
05.10.2018 11:00 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 22364 Bewertung: (3011)
|
Hallo, hast Du auch Transferbereiche angelegt?
Christoph |
05.10.2018 11:03 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Jetzt geht es schon, danke. und welche CP muss ich für 6AG1 343-1CX10-2XE0 verwenden? |
05.10.2018 11:11 | |
Beigetreten: 25.11.2016 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 174 Bewertung: (0) |
Danke schön für die Antwort. Jetzt hat das funktioniert. |
Folgen Sie uns auf