27.09.2018 12:30 | |
Beigetreten: 29.03.2011 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo, ich versuche gerade eine OPC UA Verbindung zu meiner S7-1500 aufzubauen. Gerne würde ich dazu das Excel-Sheet aus dem Beitrag 109748892 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748892 ) verwenden. Leider bringt mir das VBA Script bei Klicken des "Get Endpoints"-Buttons einen Fehler. Dieser wird dadurch verursacht, daß ich die Bibliothek OPC_UA_ClientLibrary.tlb nicht eingebunden habe. Diese Bibliothek ist auf meinem Rechner nicht vorhanden und ich hab sie im Netz oder im Projekt auch nicht gefunden. Kann mir jemand sagen, wo ich diese Datei herunterladen kann? MfG |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 16.10.2018 09:10:03Link optimiert. |
|
15.10.2018 19:01 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Die Kommandozeile vorm registrieren als Administrator öffnen. Schon probiert? |
17.10.2018 15:31 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Also nach wie vor der Laufzeitfehler 429? |
Folgen Sie uns auf