18.10.2018 18:20 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo liebes Forum, ich habe aktuell ein Verständnisproblem. Ich habe eine CPU 1512C-1 PN und eine CPU 1214C. Mit der 1214C verarbeite ich im Feld 3 Eingänge und 2 Ausgänge. Die 1214C habe ich als I-Device Projektiert nach dieser Vorgabe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478798 Jetzt habe ich ein Frage bei der Konfiguration des Transfertbereiches - mein Gedanke ist, den Transfertbereich direkt auf die Adressen der E/A der 1214C zu legen. Damit sind die E/A´s der 1200 direkt im Adressbereich der 1500 verfügbar und können gelesen / geschrieben werden. Bei der Auswahl erhalte ich aber eine Fehlermeldung in der 1200, dass die Adresse schon verwendet wird. Muss ich die E/A´s erst auslesen und in Merker schreiben, um diese in die 1500 zu übertragen? Muss ich eine PUT/GET Kommunikation aufbauen? Viele Grüße M |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.10.2018 10:42:14Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf