20.10.2018 13:41 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Hallo Leute, habe es nun alles in die Praxis umgesetzt, sieht mega aus. Nun möchte ich allerdings noch eine Funktion dazu haben, und dafür bräuchte ich nochmal Eure hilfe. Und zwar möchte ich, dass immer nur eine Funktion zur Zeit in Betrieb ist. Wenn z.B. das lauflicht nach oben läuft, darf nicht das Lauflicht nach unten angehen, wie gesagt immer nur eins zur Zeit. Vielen Dank DateianhangLOGO-Lauflicht-Pahlen Treppe42ms.zip (87 Downloads) |
21.10.2018 15:09 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Umsetzung: Nun wird beim Hinaufgehen - wenn oben angekommen kein Runtergehen ausgelöst - und umgekehrt. Wenn I4 Ein ... dann wenn kein BWM nach 20 sec Lauflicht. B136 und B137 ist die "Blockierzeit" aktuell 2sec ... eventuell erhöhen DateianhangLOGO-Lauflicht-Pahlen Treppe42ms-V2.zip (80 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 21.10.2018 15:32:36 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.10.2018 20:27 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Vielen Dank. Genauso wollte ich es haben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf