06.11.2018 17:19 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Kann ich mir die Zeit (B014) im Meldetext auch irgendwie als Bargraph anzeigen lassen? |
06.11.2018 18:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32886 Bewertung: (4066)
|
Hier mal eine Beispieldatei, welche dir das Prinzip aufzeigt.
DateianhangBargraph_0BA8.Standard.zip (55 Downloads) |
06.11.2018 20:03 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Hier der Vorschlag passend zu Zeitwert2.lsc mit einer arithmetischen Anweisung B003, die den maximalen Zahlenwert in Promille (0..1000) skaliert, um unabhängig der Zeit immer den ganzen Balken zu nutzen. M.f.G. Scorp P.S. Eintrag geändert, da er wohl doch kein Alternativvorschlag zum Beitrag von ixo65 ist, Hatte es versäumt, mir sein Programm anzuschauen. DateianhangZeitwert3.zip (63 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 06.11.2018 21:01:32 |
|
Folgen Sie uns auf