09.11.2018 08:33 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Vielleicht kann mir bei folgender Aufgabenstellung wer behilflich sein; ich habe es schon auf viele Arten versucht bin aber leider immer gescheitert. Mit einer Logo sollte eine Zeitmessung eines Zyklus realisiert werden. Das Knifflige dabei ist, dass ich die ablaufende Zeit zwar im Meldetext anzeigen kann dann aber der nächste Zyklus sofort startet. Bei den Versuchen die ich biss jetzt gemacht habe bleibt keine Change die Zeit abzulesen da der Zähler hochzählt und sofort wieder auf Null springt. Kann mir jemand eine Anregung zur Lösung geben? DateianhangZeitmessung KSM.docx (132 Downloads) |
09.11.2018 10:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 32882 Bewertung: (4065)
|
Auf der Siemens Webseite für es ein Programm für die Zykluszeitauswertung. |
09.11.2018 12:04 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
Probier mal das Programm im Anhang aus, das müsste funktionieren, wenn ich dich richtig verstanden habe. Der "Trick" am Ganzen ist die arithmetische Anweisung mit eingeschaltetem Haken "letzter Wert". Dann muss man nur noch den Enableeingang passend versorgen und mit der steigenden Flanke von I4 sollte die Messung ja beendet sein. M.f.G. Scorp DateianhangZeitmessung1.zip (218 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.11.2018 12:44 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Timing diagram |
09.11.2018 13:25 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
sorry eigentlich ist es ja egal ob I1 und I2 oder eben I3 und I4 das sollte nicht das Problem sein |
Folgen Sie uns auf