03.11.2018 06:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33029 Bewertung: (4082)
|
Hallo christph8003, zuerst einmal herzlich willkommen im Forum. 0 - 100.000 kannst du auf der LOGO! nicht darstellen, da der Analogbereich bei der LOGO! bei 32.767 endet. Dein Dimmer hat einen 0 - 10 V Eingang? Nicht 1 -10 V? DateianhangDimmeransteuerung_0BA8.Standard.zip (79 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.11.2018 14:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33029 Bewertung: (4082)
|
Ich habe dir mal die Ausgangsspannung angepasst, Bereich 1 - 10V.
DateianhangDimmeransteuerung_V2_0BA8.Standard.zip (60 Downloads) |
04.11.2018 19:10 | |
Beigetreten: 03.11.2018 Letzter Bes: 01.09.2023 Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, es gibt bei einem Dimmer sowohl ein 1-10V Signal als auch welche mit 0-10 V Die 0-10 V sind über eine Logo einfach ansteuerbar. Die 1-10V Arbeiten als Stromsenke ... Da reicht eine Anpassung der Spannung alleine nicht aus. Oder habe ich das falsch verstanden? Gibt es für die Logo eine 1-10V Ausgabe Erweiterung? https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/lichtmanagement/schnittstellen/110-v-schnittstelle/ |
Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 04.11.2018 19:12:15Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 04.11.2018 19:12:50Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 04.11.2018 19:15:31Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 04.11.2018 19:17:31 |
|
04.11.2018 20:47 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 742 Bewertung: (47) |
Der User hicom500 hat sich mal mit dem Thema beschäftigt und im Thread Logo schwache Analogausgänge" eine Lösung gepostet. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf