13.11.2018 14:03 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Hallo Leute, habe im Anhang ein Grundgerüst für eine Master-Master-Verbindung, die auch für mehr Logos erweiterbar ist. Das Ganze ist in Kontaktplan programmiert, auch wenn es nicht jeder mag. Man kann sich das Beispiel auch in Funktionsplan umwandeln, denn auch hier kann eine manuelle Einstellung der Verbindungen von Vorteil sein, um die Übersicht zu behalten. Welche VM-Adresse man für welches Signal nimmt, ist letztendlich egal. Wenn man das aber nach Art des Signals in eine vernünftige Reihenfolge bringt, kann es auch nicht schaden. Es mag sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Wer das nicht so haben will, soll es einfach lassen und in einem anderen Thema weiter lesen. M.f.G. Scorp DateianhangMaster-Master-LLD.zip (86 Downloads) |
20.11.2018 09:31 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Hallo Leute, ich habe nochmal ein Beispiel hinzugefügt, wie 4 Logo's miteinander kommunizieren könnten. Ein wesentlicher Vorteil der lokalen VM-Zuordnung ist auch eine spätere Änderung der IP-Adressen. Diese brauchen nur in den Verbindungen geändert werden und nicht an jeder einzelnen Zuordnung in allen Programmen, was sehr zeitintensiv und fehlerbehaftet wäre. Als Bild ist noch eine Netzwerkansicht beigefügt, um die Zusammenhänge zwischen Client, Server und TSAP leichter zu erkennen. Falls jemand einen Fehler findet, darf er ihn behalten. M.f.G. Scorp Dateianhang4Logo.zip (57 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf