06.11.2018 11:16 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 25.08.2022 Beiträge: 28 Bewertung: (1) |
Hallo, ich verwende WinCC 7.4 SP1 ich habe das selbe Vorhaben und habe mir auch bereits ein ähnliches Skript überlegt. Allerdings möchte ich den Wert, welchen ich auf Änderung abfragen möchte nicht direkt mit dem Namen im Skript ansprechen, sondern den Wert dem Skript übergeben. Nun aber das Problem, dass ich nicht weiß wie ich bei der Auswahl des Skriptes im Tag Logging eine Variable an das Skript übergeben kann. Hat jemand eine Idee? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06.11.2018 13:13:14Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.11.2018 07:14 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2164)
|
Hallo XDPaddy, ich verstehe nicht wirklich worum es bei Deiner Frage geht, Das Skript, welches im vorigen Thread diskutiert wurde, war zur Triggerung der Archivierung einer Variablen, und gibt nur einen boolschen Wert (TRUE oder FALSE) zurück. Soll das Skript nun eine WinCC-Variable auswerten, und dann abhängig vom Wert TRUE oder FALSE zurückgeben ? Dann muss man die WinCC-Variable mit "GetTag.." einlesen. Oder soll der Wert der Variablen archiviert werden ? Das geht dann z.B. mit der ODK-Funktion "TLGInsertArchivData". Damit kann man Werte und Zeitstempel in das Taglogging-Archiv eintragen. Mit feundlichen Grüßen Georg Berghof DateianhangTLGInsertArchivData.pdf (129 Downloads) |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf