15.11.2018 13:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4197)
|
Bei diesen Angaben kann nur davon ausgehen, dass eine lineare Kurve werden soll. Ist dem so? |
15.11.2018 14:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ja, wenn es draussen dunkler wird sollen die Leuchten heller werden! |
15.11.2018 14:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33794 Bewertung: (4197)
|
Das wäre eine mögliche Lösung. |
15.11.2018 14:46 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke für den Vorschlag. Es sollte so funktionieren. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.11.2018 08:32 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Da hilft die Suche im Forum, das Problem ist bekannt, siehe dieses Thema. Gibt es eine Typenbezeichnung von deiner Lampensteuerung, die den 0..10V-Eingang haben soll ? Am besten gleich den Herstellerlink angeben, damit man nicht unnötig suchen muss. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf