27.11.2018 09:50 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1963 Bewertung: (271) |
Hallo Frank, hast Du die Intel Management Engine mit upgedatet? Siehe Beitrag im Support. Vielleicht hilft das ja weiter
|
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 28.11.2018 08:12:06Optimized link. |
|
03.12.2018 14:16 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 15.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung: (23) |
Hallo Frank, laut Siemens-Webseite https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/89257613 sollte der Akku vom Field-PG M5 auch im Field-PG M3 laufen. Voraussetzung: Das BIOS wurde auf die neueste Version (14.01.07) aktualisiert. Wenn der Akku trotz aktueller BIOS-Version gar nicht erkannt wird, liegt das Problem vermutlich woanders. Hast du mal die Kontakte am PG überprüft, an denen der Akku andockt? Evtl. hat sich dort über die Jahre eine dünne Oxid- oder Schmutzschicht gebildet, die verhindert, dass ein sauberer Kontakt entsteht. Ich würde es daher erstmal mit einem sauberen Tuch und einem Tropfen WD40 darauf versuchen und vorsichtig damit zwischen den Kontakten am Gerät entlangwischen (ohne sie zu verbiegen). Wenn's kein "mechanischer" Defekt ist, bleibt nur noch der Gang zum Kundendienst, sprich: Siemens Repair Center. Gruß, |
Zuletzt bearbeitet von: xnor am: 03.12.2018 14:28:53Reihenfolge der Absätze umgestellt. |
|
Folgen Sie uns auf