29.05.2018 20:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33811 Bewertung: (4201)
|
Hast du die Installationshinweise am Ende der Downloadseite gelesen? |
10.12.2018 17:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33811 Bewertung: (4201)
|
Laut der Online Hilfe ist OSX Sierra nicht für LSC V8.2 freigegeben. Das bedeutet, dass Siemens mit dem OS nicht getestet hat und deshalb wird es auch wahrscheinlich keinen Support geben. Auf der Webseite für den Download steht folgendes: Mac OS X Installations HinweiseNach dem Download starten sie: setup.exe Hinweis
DateianhangLOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe 2017_11 V8.2 Seite 25.pdf (611 Downloads) |
Folgen Sie uns auf