11.12.2018 22:33 | |
Beigetreten: 01.04.2014 Letzter Bes: 18.12.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo! Vermutlich ist das Problem schon gelöst, aber falls jemand so wie ich auch darüber stolpert, kommt hier die Auflösung. Hintergrund: Seit Step7 V5.6 müssen die HW-Update Dateien signiert sein. Leider ist die auf der Phytron Seite herunterladbare HSP Datei noch insigniert und es funktioniert weder das Kopieren noch, wenn man es händisch in den Updateordner kopiert, das Installieren. Hier ist leider die Fehlermeldung bei Step7 viel zu unpräzise. Erfreulicherweise hat Phytron aber wirklich ein signiertes HSP welches mir zugeschickt wurde und ich hier der Vollständigkeit halber mit hochlade. Damit hat es bei mir wunderbar funktioniert. Viel Erfolg. DateianhangHSP Step7V56.zip (149 Downloads) |
Mein Hass auf MS Office lässt sich nicht in Word ausdrucken. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich6 Benutzer |
Folgen Sie uns auf