22.12.2018 13:03 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, schon mal Danke. Ja ich möchte nur die Zustandswerte der EIN- und Ausgänge loggen. Gibt es irgendwo ein Beispiel wie das aufzubauen ist? Danke |
22.12.2018 13:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Ich habe dir mal ein kleines Beispiel erstellt. Ich habe erst einmal nur 4 Eingänge genommen, dass zeigt dir aber das Prinzip auf. Bei den Ausgängen gilt das gleiche Prinzip. DateianhangZustände_der_Eingänge_loggen_0BA8.Standard.zip (87 Downloads) |
22.12.2018 17:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33799 Bewertung: (4199)
|
Hier weiteres Beispiel, diesmal mit einer UDF. Macht die Sache übersichtlicher und spart auch noch Blöcke. DateianhangZustaende_der_Eingaenge_und_Ausgaenge_loggen_0BA8.Standard.zip (86 Downloads) |
26.12.2018 22:29 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, schon mal vielen Dank. Wird in den nächsten Tagen getestet. Melde mich dann wieder. Grüße |
Folgen Sie uns auf