14.01.2019 14:15 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Hallo , könnte mir jemand helfen , müsste mit I1 die Ausgänge Q1 und Q2 abwechselnd schalten I3 und I 4 blockieren jeweils einen Ausgang . Danke 🙏 |
14.01.2019 15:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Ah, du willst also eine Wendeschützschaltung.... |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.01.2019 15:53 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ja so in der Art nur Hald über den Gleichen Taster für vor und zurück und das es sich um einen 12v Gleichstrom Motor handelt |
14.01.2019 16:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
Hier mal ein Vorschlag. Grundbedingung: Der Endschalter zurück ist angefahren. Ist dies nicht der Fall, beim ersten Drücken des Tasters Start den Endschalter zurück per Hand betätigen. Der Motor fährt dann vor, bis er den Endschalter vor erreicht. Erneutes Drücken des Tasters Start leitet die Zurückfahrt ein. Wird der Endschalter zurück erreicht, ist die Zurückfahrt beendet. DateianhangWendeschütz_0BA8.Standard.zip (44 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.01.2019 17:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Noch etwas minimalistischer geht es auch! Hier entfällt das Startproblem. Der Motor dreht bei Anlegen der Spannung in die gerade aktive Richtung bis zum Endschalter!DateianhangWendeschütz.zip (35 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf