15.01.2019 14:40 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 31.01.2024 Beiträge: 301 Bewertung: (57)
|
Hallo Rene, für das 3SK1 gibt es Eingangserweiterungen. Damit können die 4 Kreise einfach auf einem Sicherheitsschaltgerät erfasst und ausgewertet werden. z.B. Kapitel 5.4
Damit ware dann sogar bis zu PLe möglich. Für die Berechnung müssen dann 4 Kreise (3 mal Lichtgitter und 1 Not-Halt) jeweils den PLc erreichen und es gibt auch 4 PFHd Werte. Den klassischen SIL oder PL einer ganzen Anlage der oft gefordert ist, gibt es nicht, sondern es werden immer einzelne Sicherheitsfunktionen der Anlage betrachtet, die auch unterschiedliche Level haben können. |
SE Support |
|
16.01.2019 10:42 | |
Beigetreten: 17.04.2007 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Ist eventuell möglich ein Beispielprojekt zu bekommen? LG Rene |
Folgen Sie uns auf