17.01.2019 14:54 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Im Handbuch "Inbetriebnahme - Bedienoberfläche ergänzen" ist der Aufbau der COM-Datei genau beschrieben. Was in deinem Bild angezeigt wird ist deiner Fantasie überlassen. Die Auflösung/Größe hängt von deinem OP ab. Steht aber alles genau im Handbuch beschrieben. Grüße BillHearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
17.01.2019 15:37 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo tommy, ich kenne deine Bedienoberfläche nicht. An der Größe wirst du aber nicht viel machen können, also automatisch skalieren wird vermutlich nicht funktionieren. Da braucht es dann schon externe Software. Unter Operate ich glaube ab V4.5 kannst du auch Screenshots über die Dateifunktionen anzeigen. Vielleicht geht in diese Richtung was, kann ich aber nichts dazu sagen. Grüße |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
20.01.2019 10:44 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Danke AutoGen_5523994, das hört sich gut an. Hast Du eventuell auch eine Idee, wo die Dateien hingehören, wenn man das Danke und beste Grüße Peter |
Zuletzt bearbeitet von: PeBa-Bodensee am: 20.01.2019 10:44:50 |
|
24.01.2019 23:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Hallo Peter. An einem Simulator konnte ich das nicht testen. (hab ich nicht) Ich hatte nur die Maschine selbst zur Verfügung. Das Testen war hier aber kein Problem. Ich hatte damals als erstes die ideale Bildgröße getestet. Und danach die Positonen der Eingabe- und Anzeigefelder optimiert. Die com-Datei lässt sich mit dem Editor leicht bearbeiten. EInfach den Bildaufruf in MDA starten und das Ergebnis anschauen. Man kann dabei nichts kaputt machen.
@tommy1987 : Du kannst ein bmp-Bild anzeigen. Im Beispiel vom 14.01.2019 17:40 heißt dieses Bild STOP_PRG.AWB. In der com_Datei werden nur die Variablen und Texte beschrieben, die du über dein Bild zusätzlich legen möchtest. Wenn das Bild ohne zusätzlichen Text einblenden möchtest, dann brauchst du trotzdem die com-Datei. Dein Eintrag für dieses Bild enthält dann halt einfach nur eine Leerzeile oder so. Beispielsweise so:
Lg. Enrico
|
01.02.2019 23:34 | |
Beiträge: 61 Bewertung: (0) |
Hallo PeBa-Bodensee, das musst Du Dir aus dem Handbuch bzw. der Hilfe zu Deiner SinuTrain Version entnehmen. Weil das ist wirklich Versionsabhängig, was, wie und wo funktioniert. Grüsse |
Folgen Sie uns auf