11.02.2019 11:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Hier mal ein Vorschlag, als Hardware eine 0BA8.Standard. Du benötigst auf jeden Fall ein analoges Ausgangsmodul AM2 AQ, da kein Basismodul über analoge Ausgänge verfügt. Es gibt Basismodule mit analogen Eingängen, die haben dann allerdings nur 0-10V Messbereich. Du kannst aber mittels eines 500 Ohm Widerstands das 4-20 mA Signal in ein 2-10V wandeln. DateianhangLastmessbolzen_0BA8.Standard.zip (107 Downloads) |
30.08.2019 10:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Ich mach dir etwas fertig basierend auf meinem obigen Programm. |
Folgen Sie uns auf