21.02.2019 08:07 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Die Leseliste umfasst aktuell 34 INT-Variablen. |
21.02.2019 09:53 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Ok, daran liegt's nicht. Hast du denn noch freie Verbindungsressourcen in deinen CPUs für weitere Ethernet-Connections? |
21.02.2019 10:13 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Wie kann ich das genau nachschauen? Unter Eigenschaften -> Verbindungsressourcen seh ich keine Ethernetconnections. Nachdem ich aber beide CPU's leer nur mit der OPC UA Konfiguration bespielt habe, würde ich schon vermuten dass noch genügend vorhanden sind. |
21.02.2019 12:49 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Kuck nach der "Open User Kommunikation". Aber an Hand deiner Schilderung müssten da genug Ressourcen vorhanden sein. Ich müsse mal den Aufruf von deinem Read- und WriteList sehen. Eine Einschätzung von hier aus ist sonst schwierig. Kann es sein, dass du mehrmals verbindest, ohne die alten Verbindungen davor abzubauen? Das siehst du z. B. wenn du in der Netzwerksich online im TIA auf Verbindungen gehst. Wenn da mehr als 4 OPC UA-Verbindungen bestehen, dann hast du im Programm zu viele Verbindungen gleichzeitig offen. Siehe Anhang. |
Zuletzt bearbeitet von: Owei am: 21.02.2019 12:50:44Zuletzt bearbeitet von: Owei am: 21.02.2019 12:54:30Zuletzt bearbeitet von: Owei am: 21.02.2019 12:55:00Zuletzt bearbeitet von: Owei am: 21.02.2019 13:04:08 |
|
21.02.2019 13:11 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Verbindung zum Server steht sicher da ich ja auch schon Daten per OPC UA übertragen konnte. Nur geht diese Verbindung nach mehreren erfolgreichen Write und Read Zyklen in den genannten Fehler über. Anschließend steht dieser Fehler mehrere Zyklen an und verschwindet wieder. Dann wird wieder mehrere mal erfolgreich übertragen usw. Interessant ist das bei Open User Kommunikation bei Maximum 0 steht ? Aktuell wird meine Verbindung beim Lesen aufgebaut und nach dem Schreiben wieder abgebaut. Aber ich überprüf das mal. Im Anhang siehst du den Aufruf. |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8576127 am: 21.02.2019 13:14:02Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8576127 am: 21.02.2019 14:16:45Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8576127 am: 21.02.2019 14:17:17 |
|
21.02.2019 14:23 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich hab mir mal die Verbindungen in der Netzsicht angeschaut. Ist jeweils immer nur eine Open User Communication. Wobei mich diese Andere Verbindung irritiert, diese hat den Endpunkt Server. (Diese Verbindung wird immer mit der Open User Communication auf- und abgebaut) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8576127 am: 21.02.2019 14:26:49Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8576127 am: 21.02.2019 14:30:35Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8576127 am: 21.02.2019 16:10:00 |
|
25.02.2019 15:50 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 605 Bewertung: (71) |
Mir Fällt spontan nichts ein. |
01.03.2019 12:45 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Schade, trotzdem danke für deine Zeit & Hinweise. |
Folgen Sie uns auf