21.02.2019 06:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Nein, das ist nicht möglich. Komponenten der Baureihe 0BA8 sind nicht mit Vorgängerbaureihen kompatibel und umgekehrt. Auszug aus der Produktmitteilung vom 29.08.2014: Hinweise zur Kompatibilität: ·Programme von älteren LOGO! sind uneingeschränkt ablauflauffähig ·Gleiche Anschlusspunkte wie LOGO! 6 ·Erweiterungsmodule von LOGO! 6/7 können nicht mit LOGO! 8 Grundgeräten verwendet werden. ·LOGO! 8 Erweiterungsmodule können nicht an älteren LOGO! Grundgeräten (bis einschließlich LOGO! 7) verwendet werden. |
21.02.2019 10:09 | |
Beigetreten: 22.09.2018 Letzter Bes: 13.11.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ok! Danke für die schnelle Auskunft. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.02.2019 10:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf