09.05.2016 11:09 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo Simatic-Fans, wir haben ein neues TP1200 Comfort bekommen und vernetzt. Das Service-Personal möchten gerne über Tight-VNC darauf zugreifen. Klappt das auch ohne SmartClient direkt von einem beliebigen Rechner ohne Siemens-SW? Danke Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 09.05.2016 12:46:49Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.05.2016 09:18 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 12924 Bewertung: (1646)
|
Hallo SIMATIC-Fan es gibt ja zwei bis drei varianten den VNC Zugriff von einem PC aus zu machen. Für alle Varianten gibt es die Voraussetzung, dass der Smart Server auf dem TP gestartet sein muss (und damits noch rechtens ist auch die Lizenz drauf ist ) - Smart Client applikation: Download: SIMATIC WinCC SmartClient.exe für die Fernwartung eines SIMATIC HMI - Internet Explorer mit VNC Java Plugin Wird in der Hilfe beschrieben ist ganz leicht mit http://Paneladresse:5800 - Smart Client app für Android oder IPhone: Sm@rtClient App für Android: Habe auch schon mal mit einem anderen VNC Client viewer versucht, das hat bei mir ohne Probleme geklappt, aber da hat man die Anpassungen der Siemenslösung nicht, also z.B: Bedienkoordinierung mit Forcewrite Access, Funktionstastensimulation usw. aber den normalen VNC zugriff nur auf die Bilder sollte damit auch gehen. Fiinde aber die Smart client applikation besser, die ist ja auch portable und du musst nichts "installieren" Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
27.07.2016 16:03 | |
Beigetreten: 23.11.2012 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (1) |
Hallo SIMATIC-Fan Probier's mal hiermit: https://www.wisol.ch/w/articles/2015-04-07-siemens-vnc-comfortpanels/ Hat bei mir prima geklappt. Gruss |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf