18.04.2019 11:20 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo , ich muss auch eine Verbindung zwischen eine S7300 und ein S71500 herstellen. ich bin schon seit drei Tagen ohne Erfolg dabei. Ich bin Anfänger. ich Muss eigentlich von der S7300 ein Bit lesen. Über eine baldige Lösung oder Antwort würde ich mich sehr freuen. In meinen Netwerk liegen auch anderen Teilnemmer (zwei ET-Station) MFG ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Valdin am: 18.04.2019 11:32:30Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.04.2019 21:06:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.04.2019 12:57 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 21.09.2024 Beiträge: 1978 Bewertung: (276) |
Hallo Valdim, prinzipiell recht es wenn Du die Kommunikation in der 1500er programmierst. Hier ein Link für Kommunikation. Hoffe das hilft Dir weiter. Grüße |
Folgen Sie uns auf