07.02.2020 11:35 | |
Beigetreten: 27.01.2015 Letzter Bes: 24.01.2024 Beiträge: 53 Bewertung: (8) |
Hallo, ich habe selbiges Problem. Ich nutze SIMIT V10.1 PLCSIM Advanced V2.0 SP1 TIAP V16 Wo findet man die angefragte Info bzgl. der TIA V16 Unterstützung in SIMIT V10.1? Danke Gruß Sebastian
------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangTIA V16 versions.zip (77 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/07/2020 12:15:58Neue Überschrift nach Splitten. Zitat eingefügt. |
|
28.02.2020 20:34 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.10.2023 Beiträge: 43 Bewertung: (6) |
Hallo, SIMIT V10.1 unterstützt TIA Portal V16 aktuell noch nicht (Stand 28.02.20). Eine Kopplung kann nur mittels HWCN Exporter importiert werden. Öffnen Sie im HWCN Exporter das gewünschte TIA Projekt und wählen Sie einen Speicherort für den Export. Nachdem der Export abgeschlossen wurde kann dieser im SIMIT importieren werden. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Axel Schulz am: 02/28/2020 20:34:33Grüße, Axel |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf