03.11.2020 11:14 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich versuche nun seit 2 Tagen das SIMATIC_Automation_Tool_V4_0 zu installieren. Leider soll ich immer einen Neustart vor dem Installationsstart machen. Kann es nach dem Neustart dann immer noch nicht Installieren. Folgender Lösungsversuch hat leider nicht funktioniert. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/8861819 Anbei auch die Log Datei aus "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Logfiles\Setup" Vielleicht kann hier mir noch jemand helfen was ich noch versuchen könnte das ich das Programm installieren kann. MFG Sven DateianhangSIA_Starter.txt (366 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/03/2020 14:02:51Link optimiert. |
|
03.11.2020 11:50 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3119 Bewertung: (488) |
Hallo Sven, kann es sein, dass bei Dir noch eine ältere Version (V3.1 SP4) des SIMATIC Automation Tool installiert ist? Wenn ja, dann versuche doch einmal, diese Version zu deinstallieren und danach die neue Version zu installieren. Eventuell sind trotzdem die Schritte aus Beitrags-ID 8861819 durchzuführen. Viele Grüße |
03.11.2020 12:12 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, ich habe keine alte Version vom Automation tool installiert. Gruß Sven |
03.11.2020 12:55 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3119 Bewertung: (488) |
Hallo Sven, ist nach Punkt 5 der Beitrags-ID 8861819 auch tatsächlich der Wert "PendingFileRenameOperations" gelöscht? Es reicht nicht, die Einträge - wie im Bild 2 des Beitrages zu sehen - zu löschen. Es ist der Eintrag - wie in Bild 1 - selbst zu löschen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf